Keysight 89600 VSA .NET API
SlotFormat Enumeration
See Also 
Agilent.SA.Vsa.NewRadio.Interfaces Assembly > Agilent.SA.Vsa.NewRadio Namespace : SlotFormat Enumeration


Glossary Item Box

Enum values indicating the slot format configuration to be assumed as constraining allocations within a physical channel. Obsolete since version 2018 (use SfiSymbolDirection instead)./>

Syntax

Visual Basic (Declaration) 
Public Enum SlotFormat 
   Inherits System.Enum
C# 
public enum SlotFormat : System.Enum 
C++/CLI 
public enum class SlotFormat : public System.Enum 

Members

MemberDescriptionMinimum SW Version‡
Eight8: X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U—
Eighteen18: D,D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X—
Eleven11: X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Fifteen15: X,X,X,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U—
Fifty50: X,U,U,U,U,U,U,X,U,U,U,U,U,U—
FiftyEight58: D,D,X,X,U,U,U,D,D,X,X,U,U,U—
FiftyFive55: D,D,X,U,U,U,U,D,D,X,U,U,U,U—
FiftyFour54: D,D,D,D,D,X,U,D,D,D,D,D,X,U—
FiftyNine59: D,X,X,U,U,U,U,D,X,X,U,U,U,U—
FiftyOne51: X,X,U,U,U,U,U,X,X,U,U,U,U,U—
FiftySeven57: D,D,D,D,X,X,U,D,D,D,D,X,X,U—
FiftySix56: D,X,U,U,U,U,U,D,X,U,U,U,U,U—
FiftyThree53: X,X,X,X,U,U,U,X,X,X,X,U,U,U—
FiftyTwo52: X,X,X,U,U,U,U,X,X,X,U,U,U,U—
Five5: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X—
Forty40: D,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
FortyEight48: D,D,X,X,X,X,X,D,D,X,X,X,X,X—
FortyFive45: D,D,D,D,D,D,X,X,U,U,U,U,U,U—
FortyFour44: D,D,D,D,D,D,X,X,X,X,X,X,U,U—
FortyNine49: D,X,X,X,X,X,X,D,X,X,X,X,X,X—
FortyOne41: D,D,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
FortySeven47: D,D,D,D,D,X,X,D,D,D,D,D,X,X—
FortySix46: D,D,D,D,D,D,X,D,D,D,D,D,D,X—
FortyThree43: D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X,X,U—
FortyTwo42: D,D,D,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U—
Four4: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X—
Fourteen14: X,X,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Nine9: X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U—
Nineteen19: D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U—
One1: U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Seven7: D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X,X,X—
Seventeen17: D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X—
Six6: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X,X—
Sixteen16: D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X—
Sixty60: D,X,X,X,X,X,U,D,X,X,X,X,X,U—
SixtyOne61: D,D,X,X,X,X,U,D,D,X,X,X,X,U—
Ten10: X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Thirteen13: X,X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Thirty30: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X,U—
ThirtyEight38: D,D,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtyFive35: D,D,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtyFour34: D,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtyNine39: D,D,D,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtyOne31: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,U,U—
ThirtySeven37: D,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtySix36: D,D,D,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
ThirtyThree33: D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,X,U,U—
ThirtyTwo32: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,U,U—
Three3: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X—
Twelve12: X,X,X,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U—
Twenty20: D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U—
TwentyEight28: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,U—
TwentyFive25: D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U,U—
TwentyFour24: D,D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U—
TwentyNine29: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,X,X,U—
TwentyOne21: D,D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U—
TwentySeven27: D,D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U,U—
TwentySix26: D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U,U—
TwentyThree23: D,D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U—
TwentyTwo22: D,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,U,U—
Two2: X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X—
Zero0: D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D—
‡ This is the minimum 89600 VSA software version level needed to use this enum member.

Remarks

The slot format provides a mapping of assumption for affiliation of symbols within a slot. Declared affiliation can be for downlink transmission ('D'), uplink transmission ('U') or flexible transmission ('X'). Flexible symbols are available to a physical channel depending upon higher layer signaling. NOTE: An enumeration is used instead of an integer to allow flexible interpretation and extension of the slot format concept as the 3GPP-NR standard evolves. Elements within the enumeration may be reinterpreted or marked obsolete as the standard evolution progresses.

Requirements

Target Platforms: Windows 11 Professional or Enterprise; Windows 10 Professional, Enterprise, or Education (64-bit)

See Also